990-6287A-005

Konfigurieren der Eingangskontakte und Ausgangsrelais

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > Erweiterte Einstell. > Kontakte und Relais.
  2. Wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren für die folgenden Funktionen:
    • Eingang-Rücksp.-Schutz

    • Batterieschalterauslöser

    • Bypass-Rückspeiseschutz

    • Status externer MBB

  3. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten und legen Sie die Funktion für jedes der konfigurierbaren Ausgangsrelais fest. Beachten Sie, dass für Ausgangsrelais zwei Bildschirme vorhanden sind. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
    • Deaktiv.

    • Allgemeiner Alarm

    • Im Normalbetrieb

    • Im Batteriebetrieb

    • Statischer Bypass

    • Wartungs-Bypass

    • Ausgang überlastet

    • Wird geladen


    • Lüfterausfall

    • Batterieausfall

    • Batteriekreis offen

    • Niedrige Batteriespannung

    • Eing. außerh. Toler.

    • Bypass außer Toler.

    • Not-Aus aktiv

  4. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten und legen Sie die Funktion für jeden der konfigurierbaren Eingangskontakte fest. Beachten Sie, dass für Eingangskontakte zwei Bildschirme vorhanden sind. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
    • Deaktiv.

    • WR EIN

    • WR AUS

    • Batterieausfall

    • Generator ein

    • Benutzerdef. Alarm 3

    • Benutzerdef. Alarm 4

    • ECO deaktivieren

    • WR aus erzwungen

    • Ladegerät AUS erzw.

  5. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.