990-6289H-037

本产品中使用的符号

接地符号。

这是保护性接地/设备接地导线符号。

这是直流电符号,也称为 DC。

这是交流电符号,也称为 AC。

这是正极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的正极接线端子。

这是负极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的负极接线端子。

这是电池符号,

这是静态开关符号,用于标识负载开关(用于在无活动部件的情况下连接或断开负载的电源)。

这是 AC/DC 转换器(整流器)符号,用于标识 AC/DC 转换器(整流器),对于用电设备,则为电源插座。

这是 DC/AC 转换器(逆变器)符号,用于标识 DC/AC 转换器(逆变器),对于用电设备,则为电源插座。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.