Raccordement des câbles d'alimentation
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous ni n'effectuez de perforations
quand la plaque supérieure est installée, ni à proximité
de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts (position OFF).
- Retirez les trois panneaux.
- Retirez la plaque supérieure.
- Percez des trous ou effectuez des perforations dans la
plaque supérieure pour le passage des câbles d'alimentation.
DANGERrisque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électriqueAssurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut venir endommager les câbles.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Replacez la plaque supérieure.
- Uniquement pour les ASI avec double réseau d'alimentation : Enlevez les trois jeux de barres d'alimentation secteur simple.
- TNC uniquement : Retirez le jeu de barres de la position (A) sur le côté droit de l'ASI et installez-le en position (B) entre le jeu de barres PE et le jeu de barres neutre.
- Acheminez les câbles d'alimentation via la partie supérieure de l'ASI.
- Raccordez le câble PE à la borne PE.
- Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (pour les ASI à double réseau d'alimentation) et les câbles de batterie.
- Fixez les câbles aux échelles dans la partie supérieure de l'ASI.