990-6399B-012

Acheminement des câbles de signal

La section de câble de signal recommandée est de 0,5-0,8 mm2.
  1. Retirez les caches des câbles de signal de l'ASI.

    ASI de 250-300 kVA

    ASI de 400 kVA

  2. Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV par la ou les ouvertures d'entrée supérieures jusqu'aux bornes Class 2/SELV, comme indiqué.

    ASI de 250-300 kVA

    ASI de 400 kVA

  3. Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV via l'ouverture d'entrée supérieure droite jusqu'aux bornes non-Class 2/non-SELV, comme indiqué.

    ASI de 250-300 kVA

    ASI de 400 kVA

  4. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?