990-6399B-012

Installation finale

  1. Remontez le cache de protection à l'avant des bornes non-Class 2/non-SELV.

    ASI de 250-300 kVA

    ASI de 400 kVA

  2. Réinstallez les caches des câbles de signal.
  3. Réinstallez les panneaux.
  4. Installez les bandeaux.
  5. Fermez la porte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?