990-91460C-012

Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas avec l'ASI Galaxy VL dans un système jusqu'à 45 kAIC/kA Icw

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Utilisez le kit d'installation 0H-1818 (fourni avec l'ASI) et le kit antisismique GVLOPT002 en option (vendu séparément, le cas échéant) pour cette procédure.

  1. Retirez le panneau latéral gauche de l'ASI.
  2. Retirez les supports (A) et (B) de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Installez les supports (A) à l'arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Conservez le support (B) pour l'interconnexion supérieure avec l'ASI.

    Vue avant de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas

    Vue arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas

  3. Poussez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas dans sa position finale. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent. Pour les systèmes sans ancrage antisismique, réinstallez le support de transport arrière sur l'arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et fixez-le au sol.

    Vue arrière avec ancrage antisismique

    Vue arrière sans ancrage antisismique

  4. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  5. Préparation au raccordement des câbles d'alimentation et de signal :
    1. Retirez le panneau avant intermédiaire, le panneau avant inférieur et les caches triangulaires de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
    2. Retirez les plaques presse-étoupe pour les câbles de signal et la plaque presse-étoupe pour les câbles d'alimentation.
    3. Retirez les deux roulettes de la plaque presse-étoupe pour les câbles d'alimentation.
    4. Percez des trous ou effectuez des perforations dans les plaques presse-étoupe pour le passage des câbles ou des conduites/joints. Installez les conduites/joints (non fournis), le cas échéant.
    5. Remettez en place les plaques presse-étoupe. Conservez les caches triangulaires, le panneau avant inférieur et intermédiaire pour l'installation finale.
  6. Mettez l'ASI en place à côté de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent.
  7. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  8. Interconnectez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et l'ASI à l'avant à l'aide des vis comme indiqué et installez le support supérieur (marqué (B) sur l'illustration). Le support supérieur a été retiré du dessus de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas au cours de l'étape 2.
  9. Retirez les deux vis spéciales du jeu de barres en cuivre de l'ASI.

    Vue de face de l'ASI

  10. Installez deux vis du kit d'installation 0H-1818 pour refixer le jeu de barres en cuivre à l'étagère.
  11. Installez les deux vis spéciales pour une interconnexion arrière entre l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et l'ASI comme indiqué.

    Vue avant de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et de l'ASI

  12. Acheminez les câbles de signal par l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI. Acheminez les câbles comme indiqué pour séparer les câbles Class 2/SELV des câbles non-Class 2/non-SELV. Un séparateur à l'intérieur du passage de câbles dans l'ASI sépare les câbles.
  13. Acheminez les câbles d'entrée, les câbles de bypass et les câbles PE/mise à la terre de l'équipement (EGC) à travers la moitié droite de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI comme indiqué.
  14. Acheminez les câbles de batterie, les câbles neutres et les câbles de sortie à travers la moitié gauche de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI comme indiqué.
  15. Réinstallez les caches triangulaires, le panneau avant inférieur et le panneau avant intermédiaire sur l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
  16. Pour une fixation antisismique : Installez le support d'ancrage antisismique avant du kit antisismique GVLOPT002 en option sur l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et installez les supports antisismiques avant au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support antisismique avant est de ø14 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.

    Vue de face de l'ASI

  17. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.