990-91460C-012

Procédure d'installation des systèmes Easy UPS 3L avec une armoire auxiliaire de raccordement par le bas

NOTE: Tous les câbles d'alimentation et de signal peuvent être acheminés à travers l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et raccordés dans l'ASI.
  1. Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas avec l'ASI Easy UPS 3L.
  2. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation et les câbles de signal et pour terminer l'installation de l'ASI.
Pour déplacer ou démonter l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas une fois l'installation terminée, voir Démontage ou déplacement de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à un nouvel emplacement.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.