990-91460C-017

Procedura di installazione per Easy UPS 3L con armadio con ingresso dal fondo

NOTA: Tutti i cavi di alimentazione e di segnale possono essere fatti passare attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e collegati all'UPS.
  1. Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con Easy UPS 3L.
  2. Seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di alimentazione e di segnale e per completare il resto dell'installazione dell'UPS.
Per spostare o smantellare l'armadio con ingresso dal fondo una volta completata l'installazione, consultare Smantellamento o spostamento dell'armadio con ingresso dal fondo in un'altra posizione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.