990-91460C-017

Procedura di installazione per UPS Galaxy VL con armadio con ingresso dal fondo

NOTA: Tutti i cavi di alimentazione e di segnale possono essere fatti passare attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e collegati all'UPS.
  1. Installare l'ancoraggio antisismico con l'UPS Galaxy VL (opzionale).
  2. Eseguire una delle seguenti opzioni:
  3. Seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di alimentazione e di segnale e per completare il resto dell'installazione dell'UPS.
Per spostare o smantellare l'armadio con ingresso dal fondo una volta completata l'installazione, consultare Smantellamento o spostamento dell'armadio con ingresso dal fondo in un'altra posizione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.