990-6287A-037

更换过滤网

  1. 打开 UPS 前门。
  2. 从门背面取下金属托架,然后更换过滤网。

    250-400 kVA UPS

    500-600 kVA UPS

  3. 重新装回金属托架并用螺钉紧固。
  4. 关闭前门。
  5. 在显示屏的主屏幕上,选择服务 > LCM 设置,然后点击重置按钮以重置过滤网计数器。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?