990-6287B-037

启动 UPS 并将其添加到运行的并机系统中

执行本操作启动 UPS 并将其添加到正在运行的并机系统。

重要: 要向并机系统中添加 UPS,必须先由施耐德电气对并机系统进行配置。

  1. 在新添加的 UPS 上,请确认:
    1. 设备输入断路器 UIB、静态开关输入断路器 SSIB、设备输出断路器 UOB 等全部 UPS 断路器均处于 OFF(断开)位置。
    2. 电池断路器 (BB) 处于 OFF(断开)位置。
  2. 将 UPS 的设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。检查 PFC 模拟状态是否正常。然后将 UPS 的静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 ON(闭合)位置,检查旁路 LED 是否关闭,并将 UPS 的设备输出断路器 (UOB) 拨到 ON(闭合)位置。

    逆变器 LED 绿灯常亮时,UPS 即已加入到运行的并机系统中。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

    注: 如果禁用自启动,逆变器和旁路不会自动重启。在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 逆变器开/关 > 打开单机逆变器
  3. 将 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。
  4. 验证并机 UPS 设备之间是否正确分担负载。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.