990-6287B-037

并机系统从正常模式转换到维修旁路模式

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 逆变器开/关 > 关闭并联逆变器

    所有 UPS 都将切换到静态旁路模式。

  2. 将维修旁路断路器 (MBB) 拨到 ON(闭合)位置。

    现在负载经维修旁路断路器 (MBB) 供电。

  3. 将所有 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 OFF(断开)位置。
  4. 将所有 UPS 的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将所有 UPS 的设备输出断路器 UOB 和系统隔离断路器 SIB 拨到 ON(闭合)位置。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 显示屏关闭后,请至少等 5 分钟再拆下 UPS 的盖板,等待电容完全放电。
  • 每次操作 UPS 前,请先测量所有端子上是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.