990-6287B-037

远程紧急停机 (REPO)

REPO 仅限紧急情况使用。

REPO 激活时,UPS 会执行以下动作:

  • 默认:立即关闭整流器、逆变器、充电器和静态旁路并停止向负载供电,或者

  • 可配置:切换到静态旁路模式并继续向负载供电。

危险
小心触电、爆炸或电弧
如果连接了输入端,即使在按下 REPO 按钮后,UPS 控制电路仍会保持带电状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.