990-6287B-037

将并机系统从维修旁路模式切换至正常模式

  1. 检查确认:
    1. 设备输入断路器 UIB、静态开关输入断路器 SSIB、设备输出断路器 UOB 等全部 UPS 断路器和系统隔离断路器 SIB 均处于 OFF(断开)位置。
    2. 电池断路器 (BB) 处于 OFF(断开)位置。
  2. 将所有 UPS 的系统隔离断路器 SIB 和设备输出断路器 UOB 拨到 ON(闭合)位置。
  3. 将所有 UPS 的静态开关输入断路器 SSIB 拨到 ON(闭合)位置。

    等待约 60 秒时间,直到旁路 LED 指示灯变黄。

  4. 将维修旁路断路器 (MBB) 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将所有 UPS 的设备输入断路器 UIB 拨到 ON(闭合)位置。

    逆变器 LED 绿灯常亮时,并机系统将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

    注: 如果禁用自启动,逆变器和旁路不会自动重启。在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 逆变器开/关 > 打开单机逆变器
  6. 将所有 UPS 的电池断路器拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

    并机系统现在处于正常模式。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.