990-6287B-037

将单机 UPS 从正常模式切换至维修旁路模式

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 逆变器开/关 > 关闭单机逆变器
  2. 将维修旁路断路器 (MBB) 拨到 ON(闭合)位置。

    现在负载经维修旁路断路器供电。

  3. 将电池断路器 (BB) 拨到 OFF(断开)位置。
  4. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  6. 将设备输出断路器 (UOB) 拨到 OFF(断开)位置。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 显示屏关闭后,请至少等 5 分钟再拆下 UPS 的盖板,等待电容完全放电。
  • 每次操作 UPS 前,请先测量所有端子上是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.