990-5993C-006

Conexión de los cables entre el SAI Easy UPS 3S y el armario de baterías modulares

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire el conducto de la parte posterior del armario de baterías modulares.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

  2. Gire la caja de conductos e instale.
  3. Retire el panel lateral derecho o el izquierdo.

    Vista frontal del armario de baterías modulares

  4. Conecte los cables de batería a las barras colectoras:
    • SAI de 10–20 kVA: WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • SAI de 30–40 kVA: WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Vista del lado derecho del armario de baterías modulares

  5. Si más de un armario de baterías modulares forma parte de la instalación, conecte los cables de batería entre los armarios de baterías modulares.
  6. Instale el sensor de temperatura E3SOPT003 (si existe).

    Vista del lado derecho del armario de baterías modulares

  7. Pase los cables del sensor de temperatura de las baterías por la caja de conductos hasta el SAI. Desconecte los cables de J2–1 y J2–2, y conecte el sensor de temperatura de las baterías.
  8. Vuelva a instalar el panel lateral.
  9. Sujete los cables a los protectores de cables.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?