990-5993C-006

Extracción del armario de baterías modulares del palé

  1. Transporte el armario de baterías modulares hasta la zona de instalación final con una carretilla elevadora.
  2. Retire la rampa del palé y el material de envío.
  3. Coloque la rampa delante del palé.
  4. Afloje los pernos y retire los soportes que se utilizan para el envío. Deséchelos.
  5. Haga rodar el armario de baterías modulares hacia abajo del palé.
  6. Desplace el armario de baterías modulares hasta su lugar de instalación y utilice una llave para bajar las patas de nivelación. Asegúrese de que el armario esté nivelado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?