990–5993B–001

Raccordement des câbles entre Easy UPS 3S et l'armoire batterie modulaire

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles de puissance.
  1. Retirez la conduite de la face arrière de l'armoire batterie modulaire.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

  2. Faites pivoter la conduite et installez-la.
  3. Retirez le panneau latéral droit ou gauche.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire

  4. Connectez les câbles de batterie fournis aux jeux de barres :
    • ASI 10–20 kVA : WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • ASI 30–40 kVA : WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Vue de droite de l'armoire batterie modulaire

  5. Si l'installation comporte plusieurs armoires batteries modulaires, raccordez les câbles de batterie entre les armoires batteries modulaires.
  6. Installez le capteur de température E3SOPT003 (le cas échéant).

    Vue de droite de l'armoire batterie modulaire

  7. Acheminez les câbles du capteur de température de la batterie vers l'ASI via la conduite. Débranchez les câbles de J2–1 et J2–2 et connectez le capteur de température de la batterie.
  8. Remontez le panneau latéral.
  9. Fixez les câbles aux séparateurs de câbles.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?