990-5993C-006

Instalación de las baterías en el armario de baterías modulares para sistemas de 400 V

  1. Retire la placa que cubre la parte frontal de los estantes para baterías.
  2. Mientras sujeta la manilla, instale los módulos de baterías banco a banco y de abajo arriba.
  3. Empuje hacia abajo cada módulo de baterías y fijar con el tornillo suministrado en la parte frontal del módulo de baterías.

    Vista frontal del módulo de baterías

  4. Retire los tubos de los terminales de alimentación y conecte los terminales a las baterías.
  5. Vuelva a colocar la placa delante de los estantes para baterías.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?