990–5993B–001

Installation des batteries dans l'armoire batterie modulaire

  1. Retirez le panneau cachant les étagères de batteries.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire

  2. En les tenant par la poignée, installez les modules de batterie groupe par groupe du bas vers le haut.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire

  3. Abaissez la poignée de chaque module de batterie.
  4. Fixez chaque module de batterie avec la vis fournie à l'avant du module de batterie.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire

  5. Raccordez les bornes de raccordement de puissance aux batteries.

    Vue avant du module de batterie

  6. Réinstallez le panneau à l'avant des étagères de batteries.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?