Easy UPS 3M과 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결
|  위험 | 
|---|
| 감전, 폭발 또는
                        아크 플래시 위험 Easy UPS 3M과 함께 설치
                        시 모듈형 배터리 캐비닛과
                        함께 제공된 케이블을
                        사용하지 말고 케이블
                        키트 E3MOPT006을 사용하십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. | 
- 모듈형 배터리 캐비닛 후면에서 전선관을 제거합니다.
- 전선관을 돌려 설치합니다.
- 오른쪽 또는 왼쪽의 패널을 제거합니다.
- 배터리 케이블(옵션 키트 E3MOPT006)을 부스바에 연결합니다.
- 설치 과정에서 하나 이상의 모듈형 배터리 캐비닛을 설치하는 경우 모듈형 배터리 캐비닛 간에 배터리 케이블(키트 E3MOPT006)을 연결합니다.
- 측면 패널을 다시 설치합니다.
- 케이블을 케이블 릴리프에 고정합니다.