990–5993B–001

팔레트에서 모듈형 배터리 캐비닛 제거

  1. 지게차를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛을 최종 설치 구역으로 옮깁니다.
  2. 팔레트에서 램프를 제거하고 포장재를 제거합니다.
  3. 팔레트 전면에 램프를 놓습니다.
  4. 볼트를 풀어 운송 브라켓을 제거합니다. 운송 브라켓을 폐기합니다.
  5. 모듈형 배터리 캐비닛을 팔레트에서 내립니다.
  6. 모듈형 배터리 캐비닛을 최종 설치 위치로 옮기고 렌치를 사용하여 수평 조정 다리를 내립니다. 캐비닛이 수평을 이루는지 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?