사양
|  위험 | 
|---|
| 감전, 폭발 또는
                        아크 플래시 위험 모듈형 배터리 캐비닛은
                        반드시 내부 배터리가
                        포함된 Easy UPS 3S와 함께 사용해야
                        합니다. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. | 
| 주의 사항 | 
|---|
| 장비 손상 위험 UPS 시스템 사양에
                        대한 자세한 내용은
                        UPS 설치 설명서를 참조하십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다. | 
| 공칭 배터리 전압(V) | 480 | 
| 배터리 유형 | 연축전지 | 
| 스트링당 블록 수 | 40 | 
| 최대 단락 용량(ICW) | 10kA |