990–5993B–001

Raccordement des câbles entre Easy UPS 3M et l'armoire batterie modulaire

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
N'utilisez pas les câbles fournis avec l'armoire batterie modulaire pour l'installation avec Easy UPS 3M, mais utilisez le kit de câbles E3MOPT006.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles de puissance.
  1. Retirez la conduite de la face arrière de l'armoire batterie modulaire.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

  2. Faites pivoter la conduite et installez-la.
  3. Retirez le panneau latéral droit ou gauche.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire

  4. Raccordez les câbles de batterie (kit E3MOPT006 en option) aux jeux de barres.

    Vue de droite de l'armoire batterie modulaire

  5. Si l'installation comporte plusieurs armoires batteries modulaires, raccordez les câbles de batterie (kit E3MOPT006) entre les armoires batteries modulaires.
  6. Remontez le panneau latéral.
  7. Fixez les câbles aux séparateurs de câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?