990-5994B-037

连接电源线

  1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。

    3:3 UPS 系统

    3:1 UPS 系统

  2. 将输入/旁路线缆连接到维护旁路开关 (MBB)。
  3. 将 UPS 输出线缆连接到系统隔离断路器 (SIB)。
  4. 连接负载线缆。
  5. 使用电缆扎带将线缆固定到线缆扣上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?