990-5994B-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Conecte el cable de PE a la barra colectora PE.

    Sistema SAI 3:3

    Sistema SAI 3:1

  2. Conecte los cables de entrada/derivación al MBB del interruptor de derivación de mantenimiento.
  3. Conecte los cables de salida del SAI al SIB del disyuntor de aislamiento del sistema.
  4. Conecte los cables de carga.
  5. Sujete los cables con bridas a los protectores de cables.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?