990-5994B-005

Anschließen der Leistungskabel

  1. Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.

    USV-System 3:3

    USV-System 3:1

  2. Schließen Sie die Eingangs-/Bypass-Kabel an den Wartungs-Bypass-Schalter MBB an.
  3. Schließen Sie die USV-Ausgangskabel an den System-Trennschalter SIB an.
  4. Schließen Sie die von der Last kommenden Kabel an.
  5. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern an den Zugentlastungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?