990-6204D-006

Contactos de entrada y relés de salida

AVISO
riesgo de daños en el equipo
La unidad para accionar el contacto del disyuntor de batería (J6–1 y J6–2) puede proporcionar +24 VCC, 400 mA como máximo a la bobina de desbloqueo por mínima tensión o la bobina de disparo por mínima tensión. El SAI puede dañarse si se sobrepasa este valor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Terminal Función  
BAT_T–1 Contacto de entrada para sensor de temperatura de la batería  
BAT_T–2 Señal de tierra  
J5–1 Contacto auxiliar para disyuntor de batería
J5–2 Señal de tierra
J6–1 Contacto de salida normalmente cerrado para disparo del disyuntor de baterías
J6–2 Contacto de salida normalmente abierto para disparo del disyuntor de baterías
J6–4 Señal de tierra
J7–1 Pin de relé de salida 1 de retroalimentación 1 (normalmente cerrado (NC) de forma predeterminada)
J7–2 Pin de relé de salida 2 de retroalimentación 1 (normalmente cerrado (NC) de forma predeterminada)
J7–3 Pin de relé de salida 1 de retroalimentación 2 (normalmente cerrado (NC) de forma predeterminada)
J7–4 Pin de relé de salida 2 de retroalimentación 2 (normalmente cerrado (NC) de forma predeterminada)
J8–1 Contacto auxiliar para disyuntor de derivación de mantenimiento externo
J8–2 Señal de tierra
J9–1 Contacto para EPO normalmente abierto

Sin configuración

Configuración de NC

J9–2 Señal de tierra
J9–3 Contacto para EPO normalmente cerrado
J9–4 Señal de tierra

Contactos de entrada configurables

Los cuatro contactos de entrada configurables se pueden configurar a través de la pantalla con las siguientes funciones:

  • Desactivar

  • INV ON

  • INV OFF

  • Alarma de batería

  • Habilitar grupo electr.

  • Alarma personaliz. 3

  • Alarma personaliz. 4

  • Desactivar ECO

Relés de salida configurables

Los cuatro contactos de salida configurables se pueden configurar a través de la pantalla con las siguientes funciones:

  • Desactivar

  • Alarma común

  • Funcionamiento normal

  • Funcionam. con batería

  • Funcionamiento en derivación estática

  • Sobrecarga de salida

  • Ventilador no funciona

  • Alarma de batería

  • Batería desconectada

  • Tensión de batería baja

  • Entrada fuera tol

  • Deriv. fuera de tol.

  • EPO activado

  • Modo de mantenimiento

  • Paralelo perdido

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.