990-6204D-006

Instalación de las baterías en el SAI

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Asegúrese de que los disyuntores de batería (BB) están en posición OFF (abiertos) antes de instalar baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Retire la placa que cubre la parte frontal de los estantes para baterías.
  2. Instale los módulos de baterías banco a banco y de abajo arriba. Una fila es un banco de baterías.
  3. Sujete los módulos de baterías con un tornillo en la parte frontal del módulo de baterías.
  4. Retire los tubos de los terminales de alimentación y conecte los terminales a las baterías.
  5. Vuelva a colocar la placa delante de los estantes para baterías.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.