990-6204D-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Quite los dos paneles posteriores de la parte inferior.

    Vista posterior del SAI

  3. Quite la placa indicada.
  4. En sistemas con suministro de red con dos entradas, retire los tres puentes de suministro de red simple principal.
  5. Solo en sistemas TNC, gire el puente de la barra colectora para crear una conexión entre la barra colectora PE y la barra de neutro.
  6. Pase los cables de alimentación por la parte inferior del SAI.
  7. Conecte el cable de PE al terminal de PE.

    Sistema con suministro de red simple

    Sistema con suministro de red con dos entradas

  8. Conecte los cables de entrada, salida y derivación (si procede).
  9. En instalaciones con armarios de baterías modulares, conecte los cables de batería:
    1. Quite la cubierta indicada.
    2. Conecte los cables de la batería.
    3. Coloque de nuevo la cubierta sobre los terminales de la batería.
  10. Sujete los cables al protector de cables en la parte inferior del SAI.
  11. Vuelva a instalar la placa y los paneles posteriores.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.