990-6204D-006

Interfaces de comunicación

  1. Puertos paralelos

  2. CAN_R: Resistencia de terminación CAN

  3. Contactos secos

  4. Puerto USB

  5. EPO

  6. Ranura para botón de arranque en frío opcional

  7. Tarjeta de administración de red (NMC)

  8. Puerto de sincronización del bus de carga

  9. RS485

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.