990-91315A-004

Tilslut signalkablerne til Galaxy VS UPS

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
  1. Slut Class 2/SELV-signalkablerne for afbryderindikatorlamperne fra kontrolklemrækken i vedligeholdelsesbypasspanelet til UPS'en i henhold til den konfiguration, der anvendes.
    BEMÆRK: Afbryderindikatorkredsløbet betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til terminalerne for afbryderindikatorlamper, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.
  2. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra kontrolklemrækken i vedligeholdelsesbypasspanelet til UPS'en i henhold til den konfiguration, der anvendes.

    Én forsyningskilde

    To forsyningskilder

  3. Stram signalkablerne, og fastgør dem til kabelaflastningerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?