990-91315B-022

De signaaldraden aansluiten voor de Galaxy VS UPS

OPMERKING: Leid de signaaldraden afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
  1. Verbind de Class 2/SELV-signaaldraden voor de schakelaarindicatielampjes van de klemmenstrook in het onderhoudsbypasspaneel met de UPS conform uw configuratie.
    OPMERKING: Het circuit van de schakelaarindicatielampjes wordt als Class 2/SELV beschouwd. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits. Sluit geen circuits aan op de aansluitingen van de schakelaarindicatielampjes, tenzij kan worden bevestigd dat het circuit Class 2/SELV is.
  2. Verbind de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels van de klemmenstrook in het onderhoudsbypasspaneel met de UPS conform uw configuratie.

    Enkele voeding

    Dubbele voeding

  3. Trek de signaaldraden aan en bevestig ze aan de trekontlasters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?