990-91315B-006

Conexión de los cables de señalización para el SAI Galaxy VS

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Conecte los cables de señalización Class 2/SELV de los indicadores luminosos del disyuntor del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI, según la configuración necesaria.
    NOTA: El circuito del indicador luminoso del disyuntor se considera Class 2/SELV. Los circuitos Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito a los terminales de los indicadores luminosos de disyuntores, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
  2. Conecte los cables de señalización non-Class 2/non-SELV del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI, según la configuración necesaria.

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red con dos entradas

  3. Levante los cables de señalización que cuelgan y sujételos con los protectores de cables.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?