990-91315A-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk Galaxy VS UPS

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
  1. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV untuk lampu indikator pemutus dari terminal blok kontrol pada panel bypass pemeliharaan ke UPS sesuai dengan konfigurasi Anda.
    CATATAN: Sirkuit lampu indikator pemutus dianggap sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolir dari sirkuit utama. Jangan menghubungkan sirkuit mana pun ke terminal lampu indikator pemutus kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan sirkuit Class 2/SELV.
  2. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV dari terminal blok kontrol pada panel bypass pemeliharaan ke UPS sesuai dengan konfigurasi Anda.

    Catu Daya Utama Tunggal

    Catu Daya Utama Ganda

  3. Tarik kabel sinyal yang kendur dan kencangkan kabel sinyal ke pengikat kabel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?