990-91315B-025

Podłączanie przewodów sygnałowych dla zasilacza Easy UPS 3M

  1. Zdemontuj trzy diody wskaźników wyłączników oraz etykiety diod wskaźników wyłączników z panelu obejścia serwisowego. Zasilacz Easy UPS 3M nie obsługuje diod wskaźników wyłączników.
  2. Zamontuj trzy okrągłe zaślepki (nie ma ich w zestawie) w otworach w drzwiczkach wewnętrznych.
  3. Na sterującym bloku zaciskowym usuń wewnętrzne połączenia diod wskaźników wyłączników (złącza 1-4).
  4. Na sterującym bloku zaciskowym zmień wewnętrzne połączenie przełącznika MBB AUX (złącza 7-8) z normalnie zamkniętego (NC) na normalnie otwarte (NO).
  5. Podłącz kable sygnałowe Class 2/SELV ze sterującego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS zgodnie z konfiguracją.
    UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  6. Podciągnij przewody sygnałowe i przymocuj je do wsporników kabli.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?