990-91315B-025

Przygotuj panel obejścia serwisowego na kable

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć, ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć, ani nie wycinaj dziur w pobliżu panelu obejścia serwisowego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Zdemontuj płytę montażową.
  2. Wywierć lub wytnij dziury na kable lub przepusty kablowe w płycie montażowej.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  3. Zainstaluj przepusty kablowe (jeśli są wymagane) i ponownie zamontuj płytę montażową.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?