990-91315B-025

Procedura montażu dla zasilacza UPS Galaxy VS

Pojedyncze zasilanie

Podwójne zasilanie

  1. Montowanie panelu obejścia serwisowego na ścianie.
  2. Przygotuj panel obejścia serwisowego na kable.
  3. Tylko w krajach, w których jest to wymagane: Demontaż zwór neutralnych.
  4. Podłączenie kabli zasilających.
  5. Podłączenie przewodów sygnałowych zasilacza UPS Galaxy VS.
  6. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  7. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu panelu obejścia serwisowego po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż lub przeniesienie panelu obejścia serwisowego.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?