990-91315B-025

Podłączenie kabli zasilających

  1. Zdemontuj osłonę z szynoprzewodu ochronnego.
  2. Podłącz kable PE do szyny PE.
  3. Ponownie zamontuj osłonę szynoprzewodu ochronnego.
  4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Dla pojedynczego zasilania: Podłącz kable wejścia z głównego źródła zasilania.
    • Dla podwójnego zasilania: Podłącz kable obejścia z głównego źródła zasilania.
  5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Dla pojedynczego zasilania: Podłącz kable wejścia zasilacza UPS.
    • Dla podwójnego zasilania: Podłącz kable obejścia zasilacza UPS.
  6. Podłącz kable wyjścia zasilacza UPS.
  7. Podłącz przewody obciążenia.
  8. Przymocuj kable za pomocą opasek zaciskowych (poza zestawem) do wsporników kabli na lewej, górnej i dolnej stronie panelu obejścia serwisowego.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?