Conectar os cabos de energia
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Execute um desligamento total de energia no nobreak antes
de ligar os cabos CC e os cabos de bateria ao gabinete de baterias
clássicas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Remova a tampa do terminal do lado esquerdo do disjuntor da bateria.
- Passe o cabo de PE pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas e conecte o cabo de PE:
- Passe os cabos CC pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas e conecte os cabos CC (CC+, CC-). Use arruelas de pressão (não fornecidas) ao conectar os cabos CC.
- Reinstale a tampa do terminal do lado esquerdo do disjuntor da bateria.
- Reinstale as placas de proteção do disjuntor.
- Interconecte as baterias em cada prateleira com as barras
ou cabos de cobre fornecidos, conforme mostrado. Cada prateleira é
conectada da mesma maneira. Siga o diagrama que corresponde à
sua configuração de gabinete de baterias clássicas.
PERIGORisco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoAs baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Use ferramentas com cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
- Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria ligada à terra pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a fornecimentos remotos de equipamentos e baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.