990-91575-023

Klargjøre det tomme batterikabinettet for nedre kabelinnføring

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Fjern pakningsplatene for (a) strømkabler og (b) signalkabler.

    Det tomme batterikabinettet vist forfra

  2. Bor eller skjær hull for strømkabler og signalkabler i pakningsplatene.
  3. Monter pakningsplatene igjen.
    FARE
    fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
    Se til at det ikke er noe skarpe kanter som kan skade kablene.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?