Bezpieczeństwo elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed napięciem
zwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia należy
zainstalować automatyczne urządzenie separujące
(z opcją zabezpieczenia przed napięciem zwrotnym lub innym
systemem spełniającym wymagania normy IEC/EN 62040–1 lub UL1778, 5 wydanie — w zależności od tego,
który z dwóch standardów dotyczy danej lokalizacji),
aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub energii
na zaciskach zasilania urządzenia separującego. Urządzenie
to musi się otworzyć w przeciągu 15 sekund od momentu
usterki w dostawie prądu od strony sieci i musi być ustawione
zgodnie z danymi technicznymi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Gdy wejście zasilacza UPS jest podłączone za pomocą zewnętrznych wyłączników, które w pozycji otwartej rozłączają przewód neutralny lub gdy automatyczny wyłącznik zabezpieczający przed napięciem zwrotnym jest zainstalowany na zewnątrz lub jest podłączony do sieci IT, należy zaopatrzyć w odpowiednie oznaczenia: wejścia zasilacza UPS i wszystkie wyłączniki zainstalowane w oddali od zasilacza UPS oraz zewnętrzne punkty dostępne pomiędzy tymi wyłącznikami a zasilaczem UPS z następującym tekstem (lub odpowiednim tekstem w języku, który jest akceptowany w kraju, w którym zainstalowany jest zasilacz UPS):
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA
WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Ryzyko wystąpienia napięcia wstecznego. Przed
rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować
zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich
zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NIEBEZPIECZEŃSTWO