990-91575-025

Warunki środowiskowe

  Praca Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) -25°C do 55°C (od -13°F do 131°F)
Kolor Czarny
Klasa ochrony IP20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?