990-91575-025

Montaż baterii w pustej szafie bateryjnej

OSTRZEŻENIE
nieprzewidziane przenoszenie sprzętu
Nie wolno przenosić szafy bateryjnej po zamontowaniu baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
  1. Umieść baterie na półkach w pustej szafie bateryjnej i połącz je ze sobą.
    UWAGA: Nie zakrywaj otworów w narożnikach półek, ponieważ są one przeznaczone do poprowadzenia kabli pomiędzy półkami.

    Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

  2. Zapisz konfigurację baterii na etykiecie pustej szafy bateryjnej.
  3. Zdejmij etykietę 885-90412 z osłony przeciwpyłowej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?