990-91575-025

Montaż końcowy

  1. Ponownie zamontuj cztery przednie osłony.
    UWAGA: Dwie różne osłony wyłączników są dołączone w zestawie z pustą szafą bateryjną. Zamontuj osłonę wyłącznika odpowiednią dla wyłącznika baterii.

    Dolny przepust kablowy

    Górny przepust kablowy

  2. Przymocuj przedni wspornik kotwiący do pustej szafy bateryjnej śrubami M6.

    Widok z przodu Pustej szafy bateryjnej

  3. Przymocuj przedni wspornik kotwiący do podłogi.
    UWAGA: Śruby fundamentowe nie są załączone.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?