990-91202A-037

连接 Easy UPS 3S Pro 的信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设。
注: 该步骤各图中显示的是底部进线系统。步骤与顶部进线系统相同。
  1. 安装来自可选安装套件 E3SOPT003 的温度传感器。
    警告
    小心火灾
    如上所述放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
    注: 温度传感器线缆长 5.8 m。

    空电池柜正面视图

  2. 将电池温度传感器线缆从空电池柜的顶部或底部引出并连接到 UPS 干接点接线端子 J4–1 和 J4–2(如图所示)。

    Easy UPS 3S Pro 电池温度传感器连接

  3. 将信号线从空电池柜的顶部或底部接入并连接到电池断路器。
  4. 拆下电池断路器的盖板。

    电池断路器正面视图

  5. 连接信号线:
    1. 将辅助开关信号线从空电池柜连接至 J3-3 和 J3-4 上。通过显示屏或 Tuner 将 J3-3(输入干接点 2)配置为 BB 状态

      电池断路器正面视图

    2. 将分励脱扣线圈信号线从空电池柜连接至 UPS 中的 J3–1 和 J3–2 上。
  6. 装回电池断路器的盖板。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?