990-91202A-017

Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S Pro

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione.
NOTA: Le illustrazioni in questa procedura riportano un sistema con ingresso dei cavi dal basso. La procedura è la stessa per i sistemi con ingresso dei cavi dall'alto.
  1. Installare il sensore della temperatura dal kit di installazione facoltativo E3SOPT003.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
    NOTA: La lunghezza del cavo del sensore della temperatura è di 5,8 metri.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  2. Far passare i cavi del sensore della temperatura delle batterie attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio delle batterie vuoto nel connettore a contatto pulito dell'UPS J4–1 e J4–2, quindi eseguire il collegamento come mostrato.

    Collegamento del sensore di temperatura della batteria di Easy UPS 3S Pro

  3. Far passare i cavi di segnale attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio delle batterie all'interruttore delle batterie.
  4. Rimuovere la copertura dall'interruttore delle batterie.

    Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

  5. Collegamento dei cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore ausiliario dall'armadio delle batterie vuoto a J3-3 e J3-4. Configurare J3-3 (contatto pulito di ingresso 2) come stato BB tramite display o Tuner.

      Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

    2. Collegare i cavi di segnale della bobina di sgancio dall'armadio delle batterie vuoto a J3–1 e J3–2 nell'UPS.
  6. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?