Compatibilità elettromagnetica
| AVVISO |
|---|
|
Pericolo di disturbi elettromagnetici
Questo è un prodotto di categoria C3 in base a IEC
62040-2. Questo è un prodotto per applicazioni commerciali e
industriali nel secondo ambiente - potrebbero essere necessarie restrizioni
d'installazione o misure aggiuntive per evitare anomalie. Per secondo
ambiente si intendono tutti i luoghi industriali, commerciali e di
industria leggera diversi da quelli residenziali, commerciali e di
industria leggera direttamente collegati alla rete pubblica senza
l'utilizzo di un trasformatore intermedio a bassa tensione. L'installazione
e il cablaggio devono rispondere alle direttive di compatibilità
elettromagnetica, quali:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|