990-91202A-017

Impostazioni di sgancio

  Sistemi da 400 V Sistemi da 208 V
  10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 10 kW 15 kW 20 kW
Impostazione Ir 112 112 112 112 144 112 112 144
Impostazione Im 1250 1250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?