990-91202A-017

Procedura di installazione

NOTA: Le illustrazioni di questo manuale mostrano l'installazione in un armadio per batterie vuoto 700 mm. Il kit interruttore delle batterie può anche essere installato in un armadio delle batterie vuoto da 1100 mm o in una scatola metallica con messa a terra.
NOTA: La distanza tra il parco batterie e l'UPS non deve superare i 200 metri. Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
  1. Montare il kit interruttore delle batterie. Attenersi a una delle seguenti procedure:
  2. Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S or Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S Pro.
  3. Collegamento dei cavi di alimentazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?